This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:Webench 无法正常工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128337/tps55288-webench-cannot-work

器件型号:TPS55288

大家好、

我的客户正在尝试在  以下条件下模拟效率、热性能和 BOM:

VIN = 12V - 20V

Vout = 15V

Iout = 5A  

但我们得到一个误差、即 OpVal 表参数温度> 150°C 请帮您检查它吗? 谢谢你。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    TPS55288应适用于此应用。 我将与 WEBNCH 团队联系、以帮助进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪  

    我们将对此进行研究。 我们将在本周结束前向您提供最新信息。  

    谢谢、此致  

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们仍在调试此问题、 一旦我们对此进行了更新、我们就会返回给您。

    此致、

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy

    很抱歉、解决此问题的延迟、  我们花了一些时间来解决此问题、  更新后的 WEBENCH 模型将在 TI.com 上的下一个 WEBENCH 版本发布(暂定在9月中旬之前)。

    请查找  WEBENCH   设计报告供您参考。  

    /scs-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/WBDesign8223-_2800_1_2900_.pdf

    此致

    Shaheen S M