This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:能否使用更小的电感器?

Guru**** 2533640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131001/tps54302-can-smaller-inductor-be-used

器件型号:TPS54302

大家好、  

能否使用1uH/1.5uH 等更小的电感器?   

我看到它是峰值电流模式、电感器不应影响环路、因此环路补偿不应成为问题。 那么、如果可以接受电流纹波、是否还有其他限制降低电感器?   

此外、应由于环路而限制电容、对吧? 但如果电感器较小,我们可以使用较大的 Cout 来降低 Vout 纹波,如何选择 Cout?  也许我需要知道内部零的位置。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、我们会将电感器电流纹波 K 设置为0.2~0.6、以限制电感器选择  

    2.电容与输出电压纹波和环路有关,电容选择是一种折衷决策。 您可以查看以下应用手册以供参考。  

    内部补偿峰值电流模式的稳定性分析和设计:部分内部补偿峰值电流模式的可稳定性分析和设计:第二部分

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢您的回复。  

    如果我们可以接受大纹波、那么我们是否可以使用提供大于0.6K 的小电感器? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议不要这样做、因为它会影响电感器性能、例如电感器在 Ipeak 电流下降额。 触发 OC/NOC 保护也更容易。

    或者,您需要选择更高的 IDC 和 Isat 电感器以及额外的输出电容器,同时也请勿在运行期间触发 OCP。

    BRS、

    年轻