This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:推荐用于 AAA 供电 Wi-Fi 传感器的升压转换器

Guru**** 2924170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61261, TPS61322, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130400/tps61261-recommendation-for-boost-converter-for-aaa-powered-wi-fi-sensor

器件型号:TPS61261
主题中讨论的其他器件: TPS61322TPS61099

你(们)好

我正在尝试创建一个温度传感器、该传感器使用 WiFi 每分钟上传一次读数。

传输/上传时间周期可能约为5秒、然后器件休眠一分钟。  

发射功率使用量峰值为300mA、然后器件以大约20µA μ V 的电压休眠。

器件需要尽可能小、电池需要更换、因为充电不是一个选项。

因此、我想为此使用 AAA 电池。 我正在尝试找到合适的升压转换器、该转换器可以将 AAA 电池的电压提升到微处理器所需的3.3V。

TI 的产品目录中列出了大量升压转换器、但我很难找到最合适的器件。

请提供一些指导、说明您将为本用例推荐什么?

TPS61261和 TPS61225看起来是很好的选择、但我不确定它们在器件进行传输时是否会处理300mA 峰值电流。  

由于传输周期非常短(<5s)、您认为这些芯片是否合适、或者您能否提供其他建议。

感谢你的帮助。

此致

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。 我认为 TPS61322、TPS61099或 TPS61021适合您的应用。 您是否特别关心其他功能? 例如、您是否关心器件睡眠时的效率? 如果是、我认为 TPS61099可能更合适、因为它具有超低的 IQ (静态电流)。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan

    感谢您的快速而详细的回答。 这为我节省了很多时间。

    我已经浏览过数据表、TPS61099和 TPS61021看起来都是很好的选择。

    从我可以看到 TPS61099的 Iq 要好得多、但它的最大电流限制非常接近我的器件将使用的电流、假设我已根据数据表中的公式正确计算了它。

    TPS61021具有更高的 IQ、但看起来它可以轻松处理电流。

    我是否正确理解了折衷?

    您是否认为 TPS61099在处理300mA 短暂电流时会出现问题?

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、TPS61021具有更大的电流限制、但 IQ 也更大。

    根据数据表、您可以从 TPS610994 (3.3V 固定输出电压版本)效率曲线中看到、如果输入电压= 1.5V、它只能支持300mA 输出。 但是、如果输入电压< 1.5V、它可能不会输出300mA。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈 Nathan!

    这非常有帮助。