This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:CSS 值

Guru**** 2517480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130660/ucc28070a-css-value

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好、支持团队、

我的客户询问 UCC28070 CSS 的价值、您能提供支持吗? 数据表第24页的注释显示"为了使软启动有效并避免 VOUT 过冲、SS 斜坡必须更慢
电压环路控制响应。 选择 CSS≥CVZ 以确保这一点。"。 是否仅存在 VOUT 过冲风险? 如果 Css < Cvz、除了过冲之外是否存在任何问题? 他们希望通过接受小的过冲来设置更快的启动。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    是的、Cvz 可以高于 CSS 以实现更快的启动。 甚至 UCC28070 EVM 也是这样设置的。 选择 Css > Cvz 的目的是故意减慢电压环路的带宽、使其不会出现任何过冲。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、

    感谢您的支持。 他们希望确认是否存在除过冲以外的任何其他风险、即 Cs最 短<Cvz? 时的过冲 RSK

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    感谢你的答复。  交流线路压降期间可能会发生过冲事件、需要进行几个周期的验证、并且必须在允许的系统规格范围内、否则可能会损坏组件、但我不会看到风险。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、

    感谢您的支持。  我不确定 为什么 Css < Cvz 会在交流线路压降期间导致过冲、您是指从欠压状态重新启动事件吗?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    是的、从欠压状态重新启动、这是我的意思。

    谢谢你

    此致、

    Harish