This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:电流限制最大值和软启动电路

Guru**** 2579815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130740/lmr64010-current-limit-max-value-and-soft-start-circuit

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件: LM2731

您好!

 

我的客户正在评估 LMR64010、并有几个问题。

1。
数据表未像下面那样定义开关电流限制的最大值。 MAX 值是否可用?

2.  
他们需要实现软启动电路。 然后、他们找到了以下主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846611/lm2731-adjust-the-start-up-time/

同样的想法是否适用于 LMR64010?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    关于问题1:没有保证最大开关电流限制。 有一个1.87A 的粗略基准电流。 通常、最小电流限制更为关键。 客户应保证最小电流限制能够满足客户应用中所需的最大电流。

    关于选项2:是 的、LM2731线程中的相同理念适用于 LMR64010。

    此致

    Lei