This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:零温度系数配置

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131002/lm334-zero-temperature-coefficient-configuration

器件型号:LM334

您好!

我一直在其标准(单电阻器)配置中使用 LM 334Z 为我正在使用的大约1开尔文温度二极管生成10微安电流源。 为了使系统更加稳健、我尝试将 LM 334电路修改为数据表图15中所示的零温度系数配置。 但是、对确切的 R1和 R2值进行分类的数学运算使我感到困惑。 到那时、我已经完全解决了它、并对它进行了测试、以确定我会产生10微安的电流源、我会产生毫安的电流。 如果有人成功设置了此配置、请告诉我您如何计算 R1和 R2值、或者如果您觉得很有慈善性、请告诉我在 ISET =.00001A 时应使用的 R1和 R2值。

提前感谢、

肖恩

e2e.ti.com/.../lm334.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您与我们联系。 您是否具有数据表示例中提到的二极管温度系数?

    您将在多大温度下使用此系统? 数据表中提到的 V_R 的报价为214uV/K (因此 V_R = 214uV *°K)、在计算中包含偏置电流时、报价为277uV/K

    本示例中使用的计算分为几个部分:R1/R2的比率和您使用的电阻器的幅度。

    获得 R1/R2的比率(请参阅数据表中的公式6和7)后、只需将基于温度的 V_R 除以所需的电流(0.00001A)、即可确定 R1和确定 R2的比率。

    这是否有帮助? 您能否共享上述信息(二极管的温度系数和工作温度)?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    二极管的温度系数为300度 C/W 工作温度为~22摄氏度。随附二极管数据表以供参考。

    谢谢、
    肖恩

    e2e.ti.com/.../1N457A_2D00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您发送数据表。 此应用需要以 V/°C 为单位的温度系数。 快速浏览: 文档列出了1N457的温度系数为-2.5mV/°C。 但是、我们无法验证该信息、我们建议您自己进行测试或联系制造商。

    使用此 tempco、您可以按照公式6和7来获得电阻器比率。 使用此温度系数、该部件应相同。

    这有道理吗?

    谢谢、

    Patrick