This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:EN 引脚是否可用作 UVLO 引脚?

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130990/lm74720-q1-whether-en-pin-can-be-used-as-uvlo-pin

器件型号:LM74720-Q1

尊敬的团队:

对于 EN 引脚、我们是否可以 将外部电阻梯连接到 EN 和 GND 以实现 UVLO 功能?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    EN 引脚 的高阈值和低阈值不够精确、无法用作 UVLO。 您可以在下面看到、低阈值在0.5V 至1.2V 之间变化。

    因此、不建议将 EN 引脚用于 UVLO 功能。