This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于序列

Guru**** 2532430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124972/bq24800-about-sequence

器件型号:BQ24800

1.当 ACOK 为高电平时、序列顺序 ACOK 为高电平-> BATFET 关闭-> ACFET/RBFET 打开是否始终正确?   

BATFET 的触发器关闭了什么?

当 ACOK 变为高电平时、BATFET 会在 ACOK 变为高电平后自动关闭?

3.请教授 ACOK 高电平与 BATFET 关断之间的时间?

  此外、  请讲授 BATFET 关闭 和 ACFET/RBFET 打开之间的时间?

1. ACOK 低老虎 无效以下任何一种。  

 上述 Vsleep 是否为以下值?

2.当 ACOK 为低电平时、序列顺序 ACOK 为低电平-> ACFET/RBFET 关闭-> BATFET 打开  是否始终正确?   

3.请教授 ACOK 低电平与 ACFET/RBFET 关断之间的时间 

  此外、  请教授 ACFET/RBFET 关 断和 BATFET 导通之间的时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norimichi-San、

    如果您似乎对该部件非常感兴趣、因为在过去几周中、您有许多问题。 您似乎还拥有 EVM、我建议先测试 EVM。

    我通常不建议查看 ACFET 和 BATFET 切换的 ACOK。 ACOK 只是一个输出。 您应该会看到 ACDET。

     * ACOK 引脚只是开漏驱动器的输出。 该过程从 ACDET 开始。

    我建议测试 EVM 以获取所需的参数。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 Idid 已检查了 EVI 板。

    当交流电源插入时、顺序为 ACOK 高电平-> BATFET 关闭-> ACFET/RBFET。  
    当交流电耗尽时、顺序为 ACOK 低电平-> ACFET/RBFET 关闭-> BATFET 打开。

    但我想知道具体规格、尤其是 ACFET/RBFET 和 BATFET、因为实际的 EVI 行为确认在一个条件下。

    我有一个问题来自 EVI 电路板行为的结果。  

    (1)。 数据表说明 如下所示为 BATFET 关闭 触发器。 它是连接的 ACN 和 SRN。

    但实际的 EVI 电路板条件是在 ACFET/RBFRT 打开之前 BATFET 关闭。 在 ACFET/RBFET 导通之前、ACN 与 SRN 相同或低于 SRN。 因此、上述条件看起来无效。

    您能不能教授 BATFET 关断规格?

    (2)。 在 EVI 电路板执行时、BATDRV 从 ACOK 关闭后大约2秒打开。 这是正常行为吗?

       您能否教授正确的规范行为、请回答?

     (BATT 15.6V、AC 18V 至17V)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norimichi-San、

    正如我提到过的、最好是使用 ACDET 而不是 ACOK。 ACOK 是开漏驱动器的输出 、提供的信息少于 ACDET。

    输入插件序列:ACDET 有效-> BATFET 关闭-> ACFET/RBFET 打开

    输入 拔出序列:ACDET 无效-> ACFET/RBFET 关闭-> BATFET 打开

    您看到此序列的原因是 BATFET 和 ACFET/RBFET 绝不能同时导通、否则输入到电池将是一个直接短路。

    要回答您的问题:

    该参数是通过开环测试和不同配置生成的。 对于您的情况、建议参考 EVM 上的闭环时序。 如果您使用 EVM 之类的设计、ACFET/RBFET 在达到 ACDET 点之前不会导通。

    2.这是正常行为。 然而(并且再次)、此序列从 ACDET 开始。  ACFET/RBFET 和 BATFET 始终处于未导通状态。

     输入 拔出 序列:ACDET 无效-> ACFET/RBFET 关闭-> BATFET 打开

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >1. 该参数是通过开环测试和不同配置生成的。 对于您的情况,建议您在 EVM 上参阅>闭环计时>。 如果您使用 EVM 之类的设计、ACFET/RBFET 在达到 ACDET 点之前不会导通。

    >输入插件序列:ACDET 有效-> BATFET 关闭-> ACFET/RBFET 打开

    很抱歉、您能不能告诉我们有关 EVM 等实际系统闭环时触发 BATFET 关闭的规范?

    数据表不包含数据表说明关于 BATFET 关闭规范。

    (1)。 BATFET"关闭"触发器是否与以下 ACFET/RBFET 开启条件相同、是否正确?

    (2)。 此外、在 ACDET 上升(低电平到高电平)之后、请教授在 ACDET 打开(低电平到高电平)和 BATFET 关闭之间的 BATFET 关闭时间规格。 还是什么都不规范?

    (ACDET 有效[->] BATFET 关闭。

    我想知道上述时间(->])。

    (3)。 而 aldo、BATFET 关闭后、请教授 ACFET/RBFET 接通时间规格、说明 BATFET 关闭和 ACFET/RBFET 接通之间的时间。 还是什么都不规范?

    (BATFET 关闭[->]ACFET/RBFET 打开
    我想知道上述时间(->])。

    (4)。 关于输入 拔出 序列(ACDET 无效-> ACFET/RBFET 关闭-> BATFET 打开)、时间规格是否与上述(2)(3)完全不同?


    我们可以通过使用 EVI 板大致了解是否存在噪声、但 我们无法了解有关规范、该规范为何触发行为和开/关时间。

    因此、如果存在上述规格、则用 PEASE 来教授(1)-(4)、具体而言、我想知道(1)。

    如果(2)-(4)规格不是什么、请 将其告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norimichi-San、

    我很快会回来的。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    如果没有规格、请说明规格并非简单的。   

    此外,如果可以的话,即使你还没有做好准备,也请尽快逐一回答我。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norimichi-San、

    请将所有内容保留在一个线程中。 Ethan 不再支持此部件、请勿重新打开旧线程。 请仅再次询问有关此主题的任何问题。  

    我想 将您的所有顾虑汇总在一起、同时还让我能够收集您提供的大量信息(在短时间内)、并更好地为您提供帮助。

    首先、您无法在数据表中找到它、然后它不是 IC 生产中经过测试的参数、我们也没有它的规格。 对于这些器件、更好的参考是 EVM。

    其次、我建议现在只查看高电平、以了解充电器的运行情况。 我认为、现在不需要很多小细节、只有在了解高级功能块时才会变得重要。

    以下是要点:

    1. IC 上的 ACOK 引脚对您的问题不重要。 即使您将 ACOK 接地(始终为低电平)、ACFET/RBFET 仍将导通。  

    2. ACDET 到 ACDRV 的开启可通过 ACOK_DEG 位( 0x37H 的位12)进行调节。 它可在150ms 和1.3s 之间进行选择

    ACFET/RBFET 和 BATFET 不会同时导通。 否则、它将是从输入到 BATFET 的直接短路。 BATFET 关断至 ACFET/RBFET 导通时没有相关规格、反之亦然。  

    根据我在 VIN = 20V、VBAT = 8V、ISYS = 1A 时对 EVM 的测试。  ACFET/RBFET 和 BATFET 导通开关之间的时间大于500us。 这里的关键参数是没有电流通过 BATFET 路径进入电池。 如果您观察不到通过 BATFET 路径流入电池的电流、则不存在问题。

    序列始终从 ACDET 开始。 控制器使用 ACDET 确定适配器是否存在、然后继续切换逻辑。

    希望这能解答您在本主题中的问题。

    来自此主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126625/bq24800-about-the-electrical-specification

    有关所有规格、请首先参阅 EC 表。 出现差异时、EC 表具有最高优先级。  

    请首先使用 EVM 验证高级操作、并验证功能操作是否满足您的需求。 基准结果是电路设计中最重要的。

    如果我错过了您的其他问题、请在本主题中再次向他们提问。  

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我会认真思考你的意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是另一回事、我能问您是否知道规格?

    关于电池电压(VSRN)的 PROCHOT、即使连接了交流电、它是否有效? 还是无效?

    例如。 AC20V 和电池4V、PROCHOT 是否将被触发?

    (很抱歉、现在使用演示板进行评估存在困难、如果您知道、请进行教学。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norimichi-San、

    是、如果输入可用、VBAT PROCHOT 有效。

    您应该能够通过启用 VBATT PROCHOT 配置文件( 即 REG 0x3DH 中 PROCHOT_PROFILE[6:0]的位2)在 EVM 上测试该配置文件。 您可以在 EVM 的电池端子上使用电池仿真器、并降低电池仿真器电压以查看 IC 响应。

    如果您没有电池仿真器、则可以在电源终端上使用常规电源、但不要启用充电、因为电源不应灌入电流。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng San:

    非常感谢您的帮助!

    此致、