This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92381:用于一串 LED 的多通道

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130699/tps92381-multi-channel-for-one-string-of-leds

器件型号:TPS92381

您好!

我对这款 LED 背光驱动器相当陌生、因此这个问题可能是一个基本问题。

我有一个具有内置背光的 TFT LCD、它只有2引脚连接器、这意味着我无法访问每个并联 LED 灯串。

TFT LCD 的数据表显示连接器如下所示:

因此、我有一个阳极引脚和一个阴极引脚。

我还注意到了这一点

大多数 LED 背光驱动器具有多个通道、因此用户可以放置并联 LED。  

我的问题是、我能否将 OUT1 + OUT2 + OUT3 + OUT4短接并连接到一串并联 LED (如下所示)?

就像这样。

我认为这不是任何问题、只是为了确保。

提前感谢您!

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joonho、

    TPS92381使用灌电流来控制输出电流。 因此、您可以将四个通道紧密结合在一起、将其用作单个通道。

    顺便说一下、其他使用灌电流的器件也可以将输出通道紧密连接在一起。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    感谢 您的详细解释。 它解决了所有问题。

    谢谢!

    JH