This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881RTQR 提出连接应用问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23881EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129490/tps23881-tps23881rtqr-ask-connective-application-question

器件型号:TPS23881

目前、我们在原理图中使用 TPS23881RTQR。 我们想问您一些问题。 问题如下:
1.有两个端口需要符合 IEEE802.3af/AT 标准,但当前的引脚引脚仅为 POW_1p/n 和 POW_2p/n,那么我如何将信号连接到底部的红色帧?
此外、如何认识到两个端口可以提供电源、无论它们是1、2、3、6还是4、5、 7和8?

2.有两个端口需要符合 IEEE802.3bt 标准。 引脚为 POW_3p/n、POW_4p/n、POW_5p/n 和 POW_6p/n 如何将信号连接到底部的红色帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、  

    可以通过写入 TPS23881上的寄存器0x26h 来重新映射端口。 我无法在提供的链接中看到图像。 您能否将其直接附在回复中?  

    此致、  

    西贡达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您是说我可以用软件设置它吗? 但是,如何设置引脚连接?

    如下所示。 请检查一下。 谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    您是否在 TPS23881EVM-008的用户指南中看到了原理图?   https://www.ti.com/tool/TPS23881EVM-008 

    本用户指南的第19页可帮助您进行设计。 此设计中的4线对端口1和4线对端口2连接符合.bt 标准。 所有2线对端口(1到4)均符合 替代 A 引脚排列中的.bt (以及.at 和.af)标准。

     仅当您不想使用默认的逻辑端口到物理通道映射时、才需要重映射寄存器。 这是否有助于解决您的问题?

    此致、

    西贡达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我在用户指南中看到了原理图。 也许我没有清楚描述、我再次描述了我的问题。

    如果 PSE 只有 ALT A 模式且 PD 只有 ALT B 模式、是否可以通过 TPS23881内部软件控制从 ALT A 模式切换到 ALT B 模式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、  

    您是指2线对配置? 在这种情况下、 每个 PSE 端口通常连接到单个 RJ45。 您可以设计您的系统、将单个 RJ45的 ALT A 对路由到一个 PSE 端口、将该 RJ45插孔的 ALT B 路由到另一个 PSE 端口。  然后、主机只能启用和使用 其中一个 PSE 端口。  

    此致、  

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    是的、我的意思 是专门针对2线对配置。  您是说我只能使用两个 PSE 端口、一个 PSE 端口是 alt A、另一个是 alt B、对吧?

    但我仍然想知道、如果 PD 器件仅具有 ALT A 或 ALT B 功率模式、如何在一个 PSE 端口中同时满足 ALT A 和 ALT B?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、  

    是的、您需要两个 PSE 端口来完成此操作。  使用一个 PSE 端口无法同时满足 ALT A 和 ALT B。

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai:

    我明白了。 非常感谢~