目前、我们在原理图中使用 TPS23881RTQR。 我们想问您一些问题。 问题如下:
1.有两个端口需要符合 IEEE802.3af/AT 标准,但当前的引脚引脚仅为 POW_1p/n 和 POW_2p/n,那么我如何将信号连接到底部的红色帧?
此外、如何认识到两个端口可以提供电源、无论它们是1、2、3、6还是4、5、 7和8?
2.有两个端口需要符合 IEEE802.3bt 标准。 引脚为 POW_3p/n、POW_4p/n、POW_5p/n 和 POW_6p/n 如何将信号连接到底部的红色帧?