This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:EOC 上的电流异常

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130671/bq27z561-r1-current-at-eoc-abnormal

器件型号:BQ27Z561-R1

尊敬的专家:

一些故障的从现场移动返回显示 BQ27Z561R1的" EOC 电流"非常大。

我怀疑该领域中有一些随机硬件异常。   平机会的正常电流 应在400mA 以内。

但是、我无法解释以下一点:

 寄存器描述中的" EOC 上的电流"最大值为32767mA。 但是 、场中的一个 BQ27Z561R1在 " EOC 上的电流"下输出33100mA 的电流。  

发生这种情况的原因是什么? 是否可能存在闪存问题、但不存在电流感测问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    EOC 上的电流不应是寄存器中允许的最大限值。 现场故障器件的症状是什么? SoC 问题?

    您能否确认主机从未修改过此寄存器、以及监测计是否在正常工作状态下密封?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    我们发现 FCC 从4800mAh 跳到2800mAh。

    我们将继续检查它。

    谢谢