This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调节电流限制的升压稳压器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2705, TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130894/boost-regulator-with-adjustable-current-limit

主题中讨论的其他器件:LM2705TPS61251

哪些升压稳压器具有可调节电流限制?

我需要一个器件将5V 升压至6V、50mA 输出、但我需要将输入电流限制为小于150mA。

LM2705具有150mA 的电流限制、但它是设计工具不支持的旧器件、我找不到 Spice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我认为 TPS61251可能适合您的应用。

    此致、

    Nathan