This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3988:电源正常(PG)是否真的不能超过 VDD?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130220/lp3988-can-power-good-pg-really-not-go-above-vdd

器件型号:LP3988

当我查看绝对最大值部分时、发现 PD 必须是 VIN + 0.3V 或6V 中的较小者

这实际上是正确的吗? 这对于开漏电源正常状态输出而言似乎是不常见的、因为它不能超过输入轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个奇怪的要求、但可能是由于 PG 引脚上有 ESD 二极管或类似的原因。 如果您允许我在几个工作日内进行测试、我将看到我是否有要在工作台上测试的器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的办公室中没有这些设备。 如果我为他们下订单、您是否愿意等待3-5个工作日才能将器件交付给我?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的提议。 我能够使其在限制范围内工作、因此无需再进行测试!

    我查看了不同供应商的一些器件、这似乎是一个相当常见的要求(但不是全部)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴它能为您提供帮助。