This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:在不使用 LDO2时如何处理 VLDO2端子?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130614/tps65217-how-to-treat-vldo2-terminal-when-ldo2-is-not-used

器件型号:TPS65217

大家好、

我的一位客户将使用 TPS65217C 作为他们的新产品。

现在、他们有以下问题。 请给我回复。

问:我们不使用 LDO2输出。 根据 TPS65217x 原理图检查清单、
   www.ti.com/.../slva686c.pdf
   当不使用 LDO2输出时、它显示"连接到高于预期输出电压的电压"。
   我们将 VINLDO 端子连接到 SYS 端子。
   在这种情况下、VLDO2端子是否应连接到 SYS?

请您回复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    [引用 userid="190215" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130614/tps65217-how-exce-svldo2-terminal-when -ldo2-is-not used"] 在这种情况下,VLDO2终端是否应连接到 SYS

    是的、VLDO2可以连接到 SYS。 通常、如果不使用 LDO2、则只需将其连接到高于3.3V 的电压轨、这是 TPS65217C 上的默认 LDO2输出电压。 初始上电后、也可以通过向 I2C 寄存器0x16位0 "LDO2_EN"写入0b 来禁用它。  

    此致、

    Garrett