This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:希望同步两个 TL594

Guru**** 2925160 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131042/tl594-want-to-sync-two-tl594

器件型号:TL594

各位专家、您好!

这是小岛。

我的客户对 TLC 感兴趣、尤其是 SYNC。  

您能回答以下问题吗?

问题1是否可以通过与电路时钟同步来使用 TL594?

Q0.2是否可以同步两个 TL594?

Q.3是否可以同步两个具有反相和非反相的 TL594?  

我想所有答案都应该是肯定的。

对于 Q2、可以通过连接 CT 和 RT 并设置频率来同步两个 TL594。

对于 Q3、添加+A2、如果 TL594中的一个激活 C1、而其他 TL594激活 C2、则可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请参阅 D/S 的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的。 可以关闭此 E2E。 其他新问题将发布在其他 E2E 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。