This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:负载检测时超出睡眠模式

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131580/bq76952-out-of-sleep-mode-on-load-detection

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010208

 在电流检测或充电器检测中、BQ76952可以脱离睡眠模式。  

我们使用低侧设计、在睡眠模式下、12V 栅极驱动器将关闭。 这意味着放电和充电 MOSFET 都将关闭。  LD 引脚是否可用于睡眠模式下的唤醒? MCU 的 GPIO 引脚是否设置为进行充电器检测。

在睡眠模式期间、MCU 将从 Bq76952的 REG1运行。 电源策略与参考设计 TIDA-010208有点相似、但具有低侧 MOSFET。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    放电 MOSFET 为何会关断? 此外、可以通过更改  Settings:FET:FET Options [SLEEPCHG]寄存器位来修改 CHG FET 在睡眠模式下的行为、从而使 CHG FET 在睡眠模式下保持启用状态。  

    如果您要讨论从关断模式唤醒(这不同于睡眠模式)、低侧 FET 应用报告(https://www.ti.com/lit/an/sluaa84a/sluaa84a.pdf)的第7节将介绍如何解决这一问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将讨论睡眠模式。 这是低侧设计。 由于 DDSG 和 DCHG 引脚仅生成5V 电压、栅极驱动器将需要12V 电压。 12V 来自直流/直流/LDO。  我想在睡眠模式下保持直流/直流关闭 以节省功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    我不确定在睡眠期间是否为直流/直流断电是一个好主意。 睡眠模式旨在使 FET 处于启用状态、以便在唤醒比较器检测到电流时快速做出反应。 DeepSleep 设计为在 FET 禁用的情况下运行。 FET 禁用后重新启用需要时间、因为 BQ76952需要运行检查来验证不应触发保护。

    Matt