This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:裕度调节电阻器优化 R3 + R4

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131434/ucd90320-margining-resistor-optimization-r3-r4

器件型号:UCD90320

大家好、

您能否向我解释一下根据应用手册 slva845a 将裕度调节电阻器 R3 + R4提高到最佳值所观察到的下限?

根据我对应用手册和公式2、3和4、5的理解、这意味着对于过大的 R3/R4、裕度高/低电压范围将减小、但如果所选 R3/R4大于设计电子表格计算的最佳值、器件/裕度电路将如何反应?

谢谢、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大和最小裕度高/低电压受 R3+R4值的限制(请参阅2.1节)。 减小 R3和/或 R4值以增大裕度电压范围。 换言之、较大的 R3+R4会缩小范围、因此您可能无法获得所需的裕量阈值。 、

    此致

    Yihe