This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:1Hz 故障脉冲

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129702/bq24005-1hz-fault-pulse

器件型号:BQ24005

BQ24005上的故障脉冲应为1Hz。 当我模拟故障时、脉冲大约为0.78Hz。 数据表中没有提到容差。

这是预期的吗?  容差是多少?

我正在与 MCU 连接、需要描述该脉冲的特征。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将检查这个问题、这将需要几天的时间。

    这是我们大约2000年发布的较旧器件之一。  您是否考虑过 BQ25171 - Q1或可能的开关充电器来满足您的应用需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。 但是、我无法在我的应用中使用任何开关、我需要一个具有独立电压感测引脚的2节自主线性充电器。 据我所知、它仅是 BQ2400x 系列。 请告诉我是否有其他任何内容符合此要求。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、由于该器件的使用年限、20年以上的数据非常有限。  您的测试表明、该范围至少为+/- 20%、如果该范围加倍、则应覆盖可能的范围。

    是什么推动了您对独立电压感应引脚的要求?