This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源芯片建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131499/power-chip-recommendation

主题中讨论的其他器件:UCC2897A
您会为我推荐电源芯片吗? 
要求如下: 
输入工作电压范围:30~150V(至少120V)
输出电压:12V、15V
℃:℃~̊ C 至 ̊ C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我建议使用 TI 功率级设计器 来验证您的功率级计算并帮助进行控制环路设计。 对于您提供的直流/直流转换电压、任何 通用 PWM 均可用作反激式或正向转换器、具体取决于您所需的功率。 为了获得更高的效率和 ZVS 等更多特性、您可能会考虑 UCC2897A 等有源钳位正向 PWM 控制器、或者推挽式双端拓扑也可以在此处工作、您可以在 此处搜索适用于此拓扑的 TI 控制器。

    感谢您关注 TI PWM 控制器并为 E2E 论坛做出贡献。

    此致、

    Steve M