This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050-Smooth-SOC

Guru**** 2812235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130223/bq4050-bq4050-smooth-soc

器件型号:BQ4050

我将使用 CEDV 算法。 如果我平稳关闭、SOC 将在放电结束时跳转。 如果我平稳打开、SOC 不会随着 存储时间的推移而变化 (将存在低电压-高 SOC)

)。 如何配置 BQ 以自行校准 SOC、或在长期存储期间自行下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    请与.gg 配置文件共享您的日志文件。

    SOC 平滑应该只能帮助解决小 SOC 差异、而不应该校正大跳转。 如果它正在校正较大的差异、这表示 CEDV 参数可能不是最佳拟合、或者应用不是 CEDV 算法的理想之选(大可变负载、高温变化)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TEST_2D00_NO-smooth.loge2e.ti.com/.../TEST2_2D00_Smooth.loge2e.ti.com/.../5025.BQ4050.gg.csv

    您好, Wyatt ,

    这是来自3A 放电测试的数据、当平滑打开时没有跳转。  我希望 SOC 以平稳的开启方式自行降压(就像开启"自放电"一样)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    我看了这些数据、看起来 SOC 经过电压校正的位置在电压的平坦区域仍然很远、当 EDV 点更接近电压的拐点时、CEDV 算法工作得最好。 我建议降低电池电量低百分比。

    当您获得 SOC 滤波器最小值和最大值的 CEDV 系数时、CEDV 配置文件中指定的范围是电池低电平%可以设置的范围。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Wyatt ,

    感谢你的答复。

    我可以将电池低电量百分比降低,、但终端客户并不总是充满电或充满电,随着时间的推移、电流或其他原因将导致 SOC 误差变得越来越大、这也会导致 SOC 跳转。 启用流畅功能非常重要、否则 IC 将无法提供。那么、我该怎么办,您能给我一些建议。

    祝你一切顺利、再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    由于平滑特性的功能、自放电不会在同一寄存器中累积。 我将向固件团队说明这一点以进行更正、但由于项目优先级的原因、时间线可能很长。 如果您需要平滑处理、我会启用它、但会忽略自放电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    如果"sings=1"、当电池电压达到 EDV2、EDV1、EDV0静止时、是否会校准 SOC? RC 在放电时收敛更快到 CEDV RC、或者会怎么样? CEDV RC 的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    CEDV RC 似乎不包括平滑引擎的注入电流。

    此致、

    Wyatt Keller