This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:支持软件 BQ5105XB NTC 计算器工具(修订版 A)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ51013B, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126875/bq51051b-support-for-software-bq5105xb-ntc-calculator-tool-rev-a

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件:BQ51003BQ51013BBQ25170

大家好、在尝试计算 R1值时、我遇到以下错误。 您能否为分频器网络提供正确的计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以为您运行计算、您的要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求中的 Bill 很好、NTC 电阻器的温度范围为0deg 至49deg、请给出以下网络的电阻器值、 NTC 热敏电阻为10KHz 3% Beta 值3435K 1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    49C 热限制将是一个问题。 电路可使用外部电阻器进行调节、但设计用于较高的高温、可能无法满足上述要求。  还在看着它。

    另一个 NTC 是可选的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好、感谢您的回答

    1.please 建议您是否具有  满足此要求的任何 NTC 器件和 Bheta 值、并共享电阻器值。

    同样 、对于相同的要求、考虑 NTC 电阻器的温度范围为0deg 至60deg、请给出以下网络的电阻器值、 NTC 热敏电阻为10KHz 3% Beta 值3435K 1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    使用 NTC  热敏电阻时、Beta 值为3435K、R1-200欧姆范围为0C 至62C。   

    需要考虑的其他一些值:

    1) 0C 至50C -- Beta = 5500K,R1=800,R3=60k

    2) 0C 至50C -- Beta = 5000k,R1=400,R3=72k

    3) 0C 至55C -- Beta = 4500k,R1=600,R3=95.5k

    4) 0C 至57C -- Beta = 4000k,R1=350,R3=160k

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您在 BQ5105xB 数据表中的输入。我看到以下数据是可以使用更高的 β 值、因为时序 参数取决于此值、并且 NTC 超过4500 β 值不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,请你回答我的上一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是可以使用更高的 Beta 值、时序不会是问题。 此外、保持 C3与 NTC 热敏电阻并联的值较低、1000pF 足够大、除非环境噪声较大。

    解决此问题的另一种方法是使用 BQ51013B 或 BQ51003、5V 电源和 BQ25170电池充电器的双 IC 解决方案。  BQ25170 TS 输入设计用于支持较低的电池工作范围(0C 至45C)