This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:每次启动时都会发生电流限制

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131540/tps1hc30-q1-current-limit-occurs-every-startup

器件型号:TPS1HC30-Q1

您好!

由于浪涌电流在短时间内超过10A、因此电流限制始终在电源开启时有效。

如果可接受由于电流限制导致的系统电源启动延迟、此操作是否有任何问题? 电流限制计划在4A 左右。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    这种运行是可以接受的、因为该器件旨在将浪涌电流钳制到电流限制设置、以填充电容器。

    谢谢、

    Shreyas