This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:TPS61177A 无法将电压升压至所需电平

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A, TPS61177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111182/tps61177a-tps61177a-unable-to-boost-the-voltage-to-required-level

器件型号:TPS61177A
主题中讨论的其他器件: TPS61177

您好!

尝试使用 TPS61177A、仅在 PWM 模式下、  

VINB 和 VCC = 5V DC

ENB 以5V 电压串联、10K 电阻  

PWMB 与500Hz (5V 峰峰值)频率和10K 串联电阻器连接

SDA 和 SCL 保持开路

每个 CS1至 CS 串的6个 LED 串联

TPS61177A 在输出电压下仅获得4.8V 直流电压、无法将电压升压至所需电平

请告诉我如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amol

    您是否在 EVM 演示或您自己的工作台上进行了测试? 是否可以分享您的原理图?

    同时、请尝试以下操作:

    1) 1)移除 VCC 引脚上的5V 电源

    2) 2)将 PWMB 信号的振幅更改为 3.3V 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amol

    如果这一问题已经解决、我将关闭此主题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mason、

    感谢您的回复、

    如果我在每个灯串中串联一个 LED (作为具有6个通道的 IC)、我能够根据能够控制电流的 PWM 生成电压

    但 LCD 模块的每个灯串没有单独的通道。(下面是参考图像(3S9P)

    如果我将 IC 的所有通道组合在一起、则会消耗过多的电流、请参阅指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LED 灯串全部在内部并联、不能单独连接到 LED 驱动器?

    当您提到过大电流时、是否有波形可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我使用3个串联 LED 作为负载、PWM 也固定在特定频率

    只要  只有一个通道中的负载电流被限制在大约30mA、但在同一 PWM 上、当我组合所有通道时、电流将达到大约100mA

    在这种情况下如何限制电流?由于 LCD 中的 LED 负载为3S9P 格式、我们无法根据 IC 中提供的通道将其分离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amol

    TPS61177的每个通道都可以输出30mA、因此当仅使用一个通道时、电流将限制为30mA。  

    我只注意到正向电流为180mA、我认为电流击穿高达100mA 不是一个问题、因为您的稳定电流为180mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amol

    如果该线程已解决、我将关闭它。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    对于上述 LCD backlite 应用、考虑到低功耗、TPS61177的最佳输入电压是多少?

    5V DC 或14V DC

    对于14V 直流输入电压,在 PWM 变化时,我只能在超过6kHz 频率时获得明显的调光效果,这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amol

    Q1:我认为14VDC 应该具有更高的效率

    Q2:"显著的调光效果"是什么意思? 是否有波形可用于显示此情况?