This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:充电终止

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129371/bq24192-charge-termination

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他部件:BQ27531-G1BQSTUDIO

您好!

我们将 BQ27531-G1与 bq24192充电器一起使用。 我们的电路如下:

根据该电路、可充电锂离子电池连接到 bq27531-G1电量监测计的 BAT 引脚。 外部5V 电源连接到充电器的 VBUS 引脚、SYS 引脚为系统提供电压。 在使用外部电源打开设备的测试期间,我们在 bqstudio 中观察到,当设置 FC 位时(电池容量:100%) DSG 位也会 同时置位、它开始对电池放电几分钟、然后清除这两个位并再次开始充电。

通过此测试,我们了解到当可充电电池充满电时,VBUS 断开与外部电源的连接,系统通过电池运行。 我们是否理解正确? 电池充满时、充电器的工作方式是否与此类似?

此致、

Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      当电池充满电并且连接了有效的 VBUS 时、此转换器仍然应该为 SYS 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢你的答复。 但对我们来说、充电器中的某些术语尚不清楚。  

    我们将此充电器用于我们的一种医疗设备、在大多数情况下、该设备将通过可充电电池和外部电源适配器持续保持开启状态。

    根据功能方框图第12页(bq24192 SLUSAW5B–2012年1月–2014年12月修订版数据表),在执行测试后,我们 观察到 ,(RBFET、Q1)开关将打开,系统  将在设置 FC 位时由可充电电池供电(BATFET Q4关闭)。

    在此过程中、电池会少量放电(从100%到 大约98%)、即使 连接了电源适配器、也会再次充电(从大约98%到100%)。 从日志数据(见下文)中、我们看到在一天的累积放电时间超过了 CC 阈值(4000)、这有效地增加了电池充电周期计数。 这一完整行为是否正确?  为什么电池会反复放电至大约98.8%并重新开始充电?

    我们需要调整哪些设置来解决此问题? 因为在我们持续连接电源的用例中、频繁周期计数增量(每天)不是很好。  

    我们只想知道充电电池充满电且连接了外部电源时充电器的工作原理。 由于我们的器件正在审批过程中、因此我们正在寻求 TI 在这一主题方面的支持。

    我将在下面附加日志和 gg 文件以了解更多信息。

    e2e.ti.com/.../Performance-test_5F00_charge-cycle-count_5F00_24.08.log

    还有 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../2475.Board_5F00_15.gg.csv

    提前感谢。

    此致、

    Janahvi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janahvi、

      电池应用倾向于在连接适配器的情况下让电池充满电、以便在移除适配器且电池只需为系统供电时最大限度地延长运行时间。 这称为再充电阈值、您可以在数据表中阅读有关该阈值的更多信息。 下面是 BQ24192数据表中的 EC 表片段:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    谢谢你。 如何将 VRECHG (REG04 (0))更改为100 MV? 在我们的案例中、监测计控制充电器。 根据 bq27531-G1电量监测计数据表、 此处未使用 bq24192充电器的电池充电阈值。 该仪表根据 FC Clear %或 FC Clear Volt 阈值控制再充电功能。

    此致、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      主机控制器可以配置该寄存器值。 或者、如果监测计正在处理所有端接、则可以通过 REG0x05位7从 BQ24192充电器禁用端接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢您的支持。 我们发现了一个错误、例如 CHGTRM_HIZ 位已启用、因此在完全充电后、充电器将进入 HIZ 模式、系统由电池供电。

    我们已禁用  CHGTRM_HIZ 位、现在使用连续外部电源时周期数不再增加。

    周末愉快!  

    Regads、

    Janhavi Rane