This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:电子保险丝并联、RILIM 计算

Guru**** 2384140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924, TPS2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130853/tps2596-paralleling-of-efuses-rilim-calculation

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TPS25924

你(们)好  

我的应用使用4个 TPS259631电子保险丝。 对于其中一个保险丝、典型负载 是非常高的总电容(8000uF)。 这会导致启动时的大浪涌电流使保险丝跳闸、保险丝的 I LIMIT 编程为1.5A。

我已使用 CDV/DT 的高值(2uF、10uF)、并查阅了 TPS2596xx_Design_Calculator。 我可能对此做了一些错误、但我认为负载电容太高、但我无法更改它。

我已经测试了两个电子保险丝的并联、这解决了启动跳闸问题。 "slva836"文档在这里非常有用。 该文档中讨论的电子保险丝是 TPS25924、但该器件和我使用的电子保险丝的 RILIM 计算不同。  

当并联使用2个 TPS2596电子保险丝时、是否有通信计算?

R ILIM

CDV/dt

在这种并行配置中、IMON 和 FLT 的建议连接是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    欢迎使用 e2e。 感谢您的联系。 我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    1、将每个 RILIM 值除以 N。

    ILIM->每个电子保险丝的电流限制

    2.对于 cdvdt、请将以下乘以 N 以等效的 Cdvdt 值:

    N 是否 电子保险丝的功能。

    TPS2596没有 IMON 引脚。  如果您希望监控单个 FLT 信号、则可以短接 FLT 引脚、也可以单独监控 FLT 引脚、具体视您的选择而决定。  

    此致

    Kunal Goel