This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:内部电荷泵

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPS2553-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131056/tps25221-internal-charge-pump

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件: TPS2553-Q1

请告知我们 TPS25221内部电荷泵的最小/最大 SW 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    很抱歉、我没有此数据、您能告诉我您为什么需要知道此数据?

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuno-San

    感谢你的答复。

    客户遇到 TPS2553-Q1电源问题。

    因此、他们考虑 使用 TPS25221而不是 TPS2553-Q1。

    如果您具有两个器件的内部电荷泵的 SW 频率典型值。

    这对他们有很大帮助。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuno-San

    如果您有任何更新、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    好的、让我讨论一下这个问题。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    典型 SW 频率约为2MHz、与 TPS2553-Q1相同。

    此致、

    Kuno