This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:读回电压时 MSB 被错误置位

Guru**** 2511095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131321/ucd90320u-msb-is-erroneously-set-when-reading-back-voltage

器件型号:UCD90320U

以1秒的间隔读回电压值时、在 LIN16读回中似乎设置了 MSB。 后续读取时问题仍然存在。 屏蔽 MSB 会产生正确的值。 屏幕截图中显示了示例回读、其中设置电压为0.72V、但回读值有时为1.72V。   是否有可用于避免这种情况的设置或最佳做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是说每秒读取一次特定的0.72V 电压轨?

    您是否有原始数据或 I2C 事务日志? 是否正确发送了 PAGE 命令?

    此致

    Yihe