This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:连接负载时输入和输出端的压降

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130086/lm2735-voltage-drop-at-input-and-output-when-load-connected

器件型号:LM2735

大家好、我使用 LM2735从具有3.9V 输出的电池获取17.5V (180mA)电压。 负载通过外部信号开启和关闭、并由用作恒流源的 OPA 控制。

在没有负载的情况下、直流/直流稳压器的行为非常好、几乎没有任何纹波/噪声/尖峰。 当我打开负载时、输入(VIN)和输出端的电压会下降。  输出端的压降几乎为1V、 而输入端的压降几乎相同、为1V。  

粉色信号是打开和关闭负载的脉冲。

黄色信号是电压输入(预线圈)

蓝色信号是电压输出(到负载)

输入端的压降

输出端的压降

我在输入端使用两个22uF 电容器: JMK107BBJ226MA-T

我使用的线圈为22uH: NRS5030T220MMGJ

二极管为 :MBR0530-TP

我在输出端使用一个10uF 电容器: GRM188R61E106KA73D。 (我有一个100nF 的并联噪声、但我可以轻松地将其替换为另一个10U)

输出端还有一个100uF 的大钽电容器: TPSD107K020R0085。 由于在连接负载时在输出端生成振荡锯齿波形、因此将其移除。 在下一幅图像中、您会看到问题。

此外、由于示波器检测到直接连接到实验室电源的输入端的压降、因此会发生一些黑色的神奇现象、但电源不会显示此类压降。 这不是电流限制问题、因为即使我将电源的电流限制增加到最大值、问题也会保持不变

PCB 布局如下:

输入电容器放置在非常靠近电感器输入的位置。

靠近 VIN DCDC 放置的输入电压的去耦电容器

SW 引脚、来自电感器的输出和来自二极管的输入尽可能靠近。

它是一个4层电路板、IN1和 IN2是接地层。 TOP 是大多数信号、底部用于使能信号。

希望您看到我可能遇到问题的地方。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G Cant:

    感谢您提供详细的问题说明。

    您 可以跟踪以下一些线索:

    请检查您的芯片 是 LM2735-Y (520KHz)还是 LM2735-X (1.6MHz)

    2.计算出的电流峰值约为1A (取决于频率),  当温度上升为1.05A 至1.2A 时,您使用的电感器 NRS5030T220MMGJ 的额定电流。

    因此、电感器可能会达到 饱和电流。 请 查看电感器电流。

    3.您使用 的二极管 MBR0530-TP 的平均正向电流为500mA, 电流为1A 的脉冲,不建议这样使用。 请更改电流容量较大的二极管。

    4.您提到 您的电源不显示压降、但输入电压显示。 您可以使用电压表或探头来测试电流路径。

    输入线或其他路径上可能会出现压降(也可以使用 PCB)。 您可以将导线更改为更短、更细的导线、或将电源输出直接连接到芯片输入。  

    谢谢

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)我正在使用 X 版本(1.6MHz)

    2) 2)确实、 饱和电流可能是问题的一部分。 但我还用另一个饱和电流更大且压降仍在发生的电感器替换了电感器: D01813H-682MLD

    3) 3)我没有注意到来自二极管的正向电流。 直流/直流转换器的输出为17.3、负载需要175mA。 我知道进入 DCDC 的电流为1A、但输出电流为175mA。 1A 电流是否流经二极管?  

    正向电流可能会降低二极管的行为、但该部件不应是使电压下降的部件、也不应是这样?

    4) 4)使用电压表、我可以测量 2.6的压降 RMS、因此确实存在。

    5) 5)我将来自电源的导线直接焊接到输入电容器上。 我将尝试使导线更短。 我使用24AWG 导线。

    您能否向我解释一下我使用100uF 钽输出电容器获得的尖峰?

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  G Cant:

    我同意二极管不会产生压降。

    由于您更改了电感器并且存在问题、因此剩下三个主要问题:

    电压降。

    您提到了2.6V 电压降 RMS、这让我感到困惑、因为您之前的结果显示的是1V 输入压降、您能解释一下吗?

    通常、电源输出应等于芯片输入、即使是1V 电压差也意味着非常大的电流、这种情况不太可能发生。

    因此、请分步测试以检查压降、电源输出、芯片输入和连接线的位置。

    2.如果芯片正常工作。

    当芯片输入为2.9V 时、它将能够输出17.5V 和170mA 的输出。

    请在压降期间测试输入电压、输出电压、SW 引脚(引脚连接到二极管)和 FB 引脚(引脚连接到感测电阻)。 最好在相同的波形图中测试电感器电流。  请确保波形清晰。

     、钽电容输出端的锯齿波形。

    这一点不能肯定地解释。 请 捕获一个如上所述的波形、以便我们能够分析负载变化时发生的情况。

     

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固定的! ->问题是 电源线。 一旦更改并缩短长度、一切都将变得更好。

    现在、当负载打开和关闭时、我会遇到一些尖峰和振铃。 如果补偿/反馈电容器从220pF 增加到680pF、则振荡持续时间会缩短。

    请解释原因。 您知道如何降低尖峰吗?

    由于问题是布线、我重新焊接了钽电容器、工作正常。 但我怀疑锯齿可能来自电感器和输出电容器之间的相互作用。

    我现在正在使用低饱和电流电感器和具有低正向电流的"坏"二极管。  

    我仍然怀疑我是否应该改变二极管、或者通过它的电流不是那么大。

    粉红色迹线:打开和关闭负载

    蓝色迹线:输出电压

    具有220pF FB 电容

    680pF FB 电容

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  G Cant:

    为了  降低尖峰、您可以 参考 仿真模型。

    e2e.ti.com/.../LM2735X_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.7z

    您还可以参阅数据表 P11至 P13、了解 有关补偿的说明。

    e2e.ti.com/.../lm2735.pdf

    简而言之、更改 FB 电容器会更改 CF 零点、 转换器将具有良好的瞬态响应。

    您可以通过更改参数来改善环路、从而获得更好的瞬态响应。

    至于二极管、您可以注意其温度和电压应力。 除非温度过高 或应力超出规格、否则不可能发生击穿。  

    电感器的饱和将影响开关、因此只需监控芯片和二极管。

    此致

    Fergus