This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:温度保护问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130276/bq24040-temperature-protection-question

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ2040

大家好、

客户设计 BQ24040并执行高温和低温保护测试。 它接近 MP 且很紧急。

客户将监控电池表面温度。  

感谢您的帮助!

℃最大45 μ F 的情况、  

1 :在电池表面达到34.2℃时、保护功能处于激活状态。

2.整个系统的最高工作温度。 为℃ ℃μ F、它将在40 μ F 之前的34.2 μ F 时提供保护。

对于0℃最小情况

℃温度未激活、或使充电电流更小、同时电池表面达到-20 μ F。  

IC BQ2040数据表显示、它可以控制在0度以下停止充电、

但它的功能似乎没有实现,即使在-20度以下,也不会停止充电。

请查看最高和最低温度案例并提供您的意见吗?

BR、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您能否提供与 TS 引脚相关的客户原理图? 他们使用的是什么 NTC? 您能否在-20C 和34.2C 等多个温度下提供 TS 的电压读数? 此外、请提供这些温度下的充电电流以及编程的 ISET。  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的评论。 客户停止询问、他们希望先与电池供应商核实一些情况。

    BR、

    Scott