This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:PFM 模式问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130398/bq25601-pfm-mode-question

器件型号:BQ25601

您好!

我的客户遇到了 bq25601问题。 当 VBAT 引脚处于轻负载或无负载状态时、降压充电器应进入 PFM 模式。 然而、实际测试波形显示 bq25610在无负载下似乎不会进入 PFM 模式。 请确认这是正常的吗? 您能解释一下产生此波形的原因吗?

在 OTG 模式下、当无负载时、升压进入 PFM 模式。 降压模式和升压模式有何不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、  

    您能否为降压和升压模式提供测试条件?  

    1. 您的 VBUS、VBAT 和 ICHG 是什么?
    2. BAT 引脚是否悬空? 或者您是否连接了实际的电池?   
    3. 当您提到 BAT 上的轻负载时、负载是否连接在 BAT 或 SYS 引脚上?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    感谢您的回复、答案如下:

    1.您的 VBUS、VBAT 和 ICHG 是什么?

    VBUS=5V、VBAT=4.2、ICHG=2.04A;

    2. BAT 引脚是否悬空? 或者您是否连接了实际的电池?  

    与电子负载连接的电池;  

    3.当您提到 BAT 上的轻负载时、负载是否连接在 BAT 或 SYS 引脚上?

    BAT 上连接的负载。  

    实际上、在客户应用中、当电池充满时、客户希望通过电量监测计关闭 VBAT_CHG、但充电器此时将继续充电。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、

    我复制了您在实验室中为我们提供的测试条件。 (VBUS = 5V、VBAT = 4.2V 稳定、ICHC = 2.04A)。 查看下面的示波器捕获、我在 SW 测试点上看到了正确的 PFM 行为、此时电池 电压为4.2V、电池负载电流非常低(BAT 引脚上小于20mA、4.2V):

    您能否解释您共享的前两个示波器捕获的波形? 您的电池看起来没有稳定的4.2V 电压、并且会发生波动。 即使您要移除电池、BAT 引脚仍将稳压至4.2V、因此我想知道为什么您的 VBAT 似乎偶尔跳至~1V 或停留在0V。 VBAT 测量中是否存在任何偏移?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的支持。

    对于第一个示波器、VBUS=5V、无负载、端接被启用、电池被移除;

    对于第二个示波器 、VBUS=5V、无负载、 电池也被移除、但终止被禁用;

    我认为 VBAT 测量中没有任何偏移。

    移除电池后、充电器是否有可能重复对 BAT 电容器充电和放电、并导致这种结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、

    您的 BAT 电压上似乎有一个漏极、该漏极会将引脚拉低。 在没有电池的情况下、应将电荷存储在附近的电容器上。

    在无电池的情况下、充电终止被启用:器件持续尝试将 BAT 引脚提升至4.2V 以进行电池充电。 充电终止后、BAT 引脚上的电容器开始放电。 ~250ms 充电终止后、新的充电周期开始、并且由于 BAT 持续下降至低于再充电阈值、这个过程保持重复。 当充电电流上升和下降时、SW 节点在 PWM 和 PFM 之间交替。 请参阅下面的示波器捕获。

    在无电池的情况下、充电终止被禁用:器件将 BAT 引脚提升至4.2V 以进行电池充电。 由于没有充电终止、因此降压转换器尝试将 BAT 引脚保持在4.2V。 将 BAT 电容器保持在4.2V 所需的电流相对较低、因此降压转换器在 PWM 模式的边沿上运行(几乎处于完全 PFM 模式)。 请参阅下面的示波器捕获。

    对于升压模式、您应该有一个稳定的 BAT 电压来为器件供电。 这是我在 BAT = 3.7V (VBUS 上无负载)时进行的示波器捕获。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的支持、这很好地回答了我的问题!