This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何推荐的多路复用输入直流/直流转换器控制器芯片?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131041/any-recommended-muti-input-dc-dc-converter-controller-chip

主题中讨论的其他器件:LMR33620LM76002

尊敬的先生/女士:

我将开发一个多输入直流/直流转换器。 系统 diargra 如下所示:

很明显、一个输入源是直流电源、另一个输入源是交流电源。 直流输入实际上是一个22-30Vdc 移动电源。 因此、我认为另一个交流输入可以通过简单的交流/直流转换器转换为30V 直流、如下所示:

由于输出是固定的9V、始终低于输入22-30Vdc、因此我想使用简单的降压拓扑来实现该多输入直流/直流转换器的主要部分。 或降压/升压拓扑是可接受的。

但我的问题是、是否有任何推荐的支持多输入功能的控制器芯片? 或者是否有任何建议的方法在该系统中实现多输入功能?

欢迎提出任何意见或建议。 谢谢大家。