This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982电流限制设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128521/tps65982-tps65982-current-limit-setting

器件型号:TPS65982

大家好、

在 TPS65982数据表中、 ILIMPP5V 有很多设置、但在 TPS6598x 应用定制工具和 tps65982主机接口技术 参考手册中、我找不到相关的接口寄存器来调整这些设置。  

如何在表格后调整这些设置?

此致、

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    这些值是根据 PD 协议设置的、无法手动选择。

    您只需抬头、即可完成此设计、但它不可认证、因为它仅支持 PD 2.0。

    您的项目的设计要求是什么?  

    您希望扮演拉电流、灌电流或双重角色吗?

    期待再次听到!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它在充电器适配器中使用、这意味着它是一个电源。  

    [引用 userid="514114" url="~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1128521/tps65982-tps65982-currence-limit-setting/4186997#4186997"]这些值是根据 PD 协议设置的,无法手动选择[引用/引用]。

    当灌电流请求数据对象中的"工作电流"字段设置为2A、最大工作电流设置为3A 时 、它是基于2A 还是3A?

    如果不使用 PD 协议、则仅使用广播模式:默认、1.5A 或3A、它是否会自动选择设置?

    我还有另一个问题    、在 TPS65982数据表第9.3.3.3节中、它表示通过开关感应从 PP_5V0到 VBUS 的电流、可通过 ADC 进行数字读取、我找不到 ADC 寄存器来获取转换后的 ADC 值。

    谢谢、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的更新!

    [引用 userid="530988" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128521/tps65982-tps65982-currence-limit-setting/4187203#4187203"]灌电流请求数据对象中的“Operating Current”字段设置为“3A ”或“最大2A”时,是否将其设置为“运行电流”,并将其设置为“最大值3A”或“2A”?

    它将选择来源提供的满足这些要求的最大合同。 协商自动完成。

    请参阅 TPS65982主机接口技术参考手册:

    手动链接: https://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf?ts=1661379392331&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65982 

    温馨提示、TPS65982将无法通过合规性测试。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。

    关于另一个问题、我没有收到答案。  

    [~ userid="530988" URL"支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1128521/tps65982-tps65982-curry-limite-setting/4187203#4187203"]

    我还有另一个问题    、在 TPS65982数据表第9.3.3.3节中、它表示通过开关感应从 PP_5V0到 VBUS 的电流、可通过 ADC 进行数字读取、我找不到 ADC 寄存器来获取转换后的 ADC 值。

    [/报价]

    谢谢、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    很抱歉让人困惑!

    我想说的是、在上面附加的 TRM 中、您可以找到有关读取 ADC 值的部分。

    它将在第4.12节中。

    我希望这对您有所帮助!  

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="514114" url="~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1128521/tps65982-tps65982-currence-limit-setting/4186997#4186997"]这些值是根据 PD 协议设置的,无法手动选择[引用/引用]。

    ,PD 合同的请求电流为3A μ A、TPS65982将选择哪种设置? 设置14或设置15?

    谢谢、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我认为应该设置15、因为这是最小值超过3A 的唯一设置  

    我将此主题保持打开状态、并将在我确认后于明天回复您!

    谢谢、

    Kevin