大家好、
在 TPS65982数据表中、 ILIMPP5V 有很多设置、但在 TPS6598x 应用定制工具和 tps65982主机接口技术 参考手册中、我找不到相关的接口寄存器来调整这些设置。
如何在表格后调整这些设置?
此致、
Leon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
它在充电器适配器中使用、这意味着它是一个电源。
[引用 userid="514114" url="~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1128521/tps65982-tps65982-currence-limit-setting/4186997#4186997"]这些值是根据 PD 协议设置的,无法手动选择[引用/引用]。当灌电流请求数据对象中的"工作电流"字段设置为2A、最大工作电流设置为3A 时 、它是基于2A 还是3A?
如果不使用 PD 协议、则仅使用广播模式:默认、1.5A 或3A、它是否会自动选择设置?
我还有另一个问题 、在 TPS65982数据表第9.3.3.3节中、它表示通过开关感应从 PP_5V0到 VBUS 的电流、可通过 ADC 进行数字读取、我找不到 ADC 寄存器来获取转换后的 ADC 值。
谢谢、
Leon
您好、Leon、
感谢您的更新!
[引用 userid="530988" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128521/tps65982-tps65982-currence-limit-setting/4187203#4187203"]灌电流请求数据对象中的“Operating Current”字段设置为“3A ”或“最大2A”时,是否将其设置为“运行电流”,并将其设置为“最大值3A”或“2A”?它将选择来源提供的满足这些要求的最大合同。 协商自动完成。
请参阅 TPS65982主机接口技术参考手册:
温馨提示、TPS65982将无法通过合规性测试。
谢谢、
Kevin
尊敬的 Kevin:
感谢你的答复。
关于另一个问题、我没有收到答案。
[~ userid="530988" URL"支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1128521/tps65982-tps65982-curry-limite-setting/4187203#4187203"]我还有另一个问题 、在 TPS65982数据表第9.3.3.3节中、它表示通过开关感应从 PP_5V0到 VBUS 的电流、可通过 ADC 进行数字读取、我找不到 ADC 寄存器来获取转换后的 ADC 值。
谢谢、
Leon
尊敬的 Kevin:
[引用 userid="514114" url="~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1128521/tps65982-tps65982-currence-limit-setting/4186997#4186997"]这些值是根据 PD 协议设置的,无法手动选择[引用/引用]。,PD 合同的请求电流为3A μ A、TPS65982将选择哪种设置? 设置14或设置15?
谢谢、
Leon