This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295EVM:高侧(HoA、HOB)栅极驱动器不工作

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131217/sm72295evm-high-side-hoa-hob-gate-drivers-not-working

器件型号:SM72295EVM

你好

我无法驱动高侧 MOSFET (直流或16kHz PWM)、因为 HOA/HOB 线路始终处于 VCC、并且即使对 OVS 信号也不会响应、从而正确关闭 LOA 和 LOB 线路。
我尝试将 HIA 和 HIB 接地、但 Hoa 和 HOB 始终处于高电平。 此外、从驱动器上断开 MOSFET 栅极也不会产生任何影响。
更换 IC 也无法解决问题。

请帮助!

谢谢、Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    感谢您的提问。 需要检查的几件事:

    • 请检查 VCC 和 VDD 电压电平(分别应为10V 和3.3V)。 您使用什么直流输入电压? EVM 用户指南第2.3节"设置"提到 Vin 应在12V 至48V 范围内。
    • 您是否在半桥配置中连接了 MOSFET? 在此配置中需要连接 FET 、因为连接在 HBX 和 HSx 引脚之间的自举电容器依赖于低侧 FET 的开关来为高侧驱动器充电和供电。 您可以在以下应用手册 中看到有关自举电路功能的更多详细信息:https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    此致、

    Leslie