This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:850nm 的光源似乎会导致随机复位

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131128/tps3839-850nm-light-seems-to-cause-random-resets

器件型号:TPS3839

我们的设计采用了 TPS3839 X2SON、其工作距离850nm 红外光源很近。

我们注意到、当附近的红外 LED 闪烁且其前面有反射表面时、复位线被随机拉低、从而导致光在 IC 上反弹。
在 IC 前面闪烁高强度红外手电筒也会导致随机复位。

这似乎不是 EM 噪声问题、因为在示波器上观察时、所有导轨和信号都是稳定的。 此外、使用 IR 吸收腻子覆盖 IC 可防止发生复位。

在我看来、这似乎是由850nm 高强度光导致的不良光电效应。

这似乎与上一个帖子中报告的内容一致:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580193/tps3839-reset-signal-problem-while-ic-is-being-exposed-to-strong-light?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS3839#



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    X2SON 封装非常小、因此与较大封装相比、没有太多的封装材料可以屏蔽硅片。 封装可能足够薄、以至于该波长的一些 IR 光可以穿透封装到裸片。 我建议屏蔽 IC 与 IR LED。  

    最棒的

    Walter