This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:确认 UCD3138看门狗定时器的最长时间

Guru**** 2533030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131213/ucd3138-confirm-the-the-maximum-time-of-watchdog-timer-for-ucd3138

器件型号:UCD3138

您好 Champ、

我正在为客户确认。

在 UCD3138数据表中、UCD3138的标称看门狗超时范围(TWD)为17ms、看门狗定时器总时间由 TWD*(WDCTRL.PERIOD + 1)得到。

因此,对于 UCD3138看门狗计时器的最长时间,它的计算公式为17ms*(127+1)= 2.176s,用户可以计划使用该计时器,对吧?

此外, 在寄存器 WDCTRL 中,周期应该是7位,所以 TRM 中的复位值应该是0111 1111,对吧?

谢谢、此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、没错。  如果您查看第244页的《UCD3138技术参考手册》、将为您拼写如下:

    https://www.ti.com/lit/ug/sniu028d/sniu028d.pdf

    "11.15看门狗预分频和计数器
    看门狗"预分频"是 WD_PERIOD 位字段。 它将看门狗的计数器周期设置为一个时间
    介于典型值约17ms (14.5ms 至最大值20.1ms)和典型值约2.2秒(1.85秒)之间
    最小值到最大值2.6秒)。 请注意、这些数字适用于特定器件和该器件的特定版本。
    有关您正在使用的特定器件、请参阅当前数据表。"

    这是因为它使用了一个不经过温度补偿的单独时钟。  这样、器件也会因处理器时钟故障而复位。