This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:对非 P 版本感兴趣的 TPS7A0525DQN

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706, TPS7A02, TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130802/tps7a02-tps7a0525dqn-interested-in-the-non-p-version

器件型号:TPS7A02
主题中讨论的其他器件:TPS706TLV707

尊敬的技术支持:

我们有一个应用、在该应用中、我们将整流器电路(NFC)的电压调节为大型11 mF 2.5V "升压器"电容器、从而为蓝牙 IC 供电30分钟。 待机电流为400uA、因此应该可以实现、但使用 TPS7A0525PDQNT 时、电容器放电速度非常快。  

当 LDO 被禁用时、因此当不充电时、它将主动对其输出电容器放电、因此对 Seiko 电容器放电速度太快。 已尝试串联一个二极管、但未成功完成 A
- LDO 的最大输入电压为5.5V。 当在 PNEV7462C 开发套件以及定制充电设备上充电时、可以快速达到该值。 更宽的输入电压范围将非常值得赞赏、或者会导致充电场受到强烈抑制。

问题:

1有人提到非 P 版本没有内部放电、但我们找不到它可以为您提供帮助吗?

2小型封装中是否有具有更宽输入范围的 LDO? 对于 NFC、输入端有时为6.5V。  

非常感谢。

Sophisti Connected 产品设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、  

    很抱歉、您遇到了问题

    1) 1) OPN 中没有"P"的所有版本都是非 P 版本。 例如、TPS7A0222DQNR 为非 P 版本、TPS7A0222PDQNR 为 P 版本。 非 P 版本仅在某些电压选项中可用。  

    2) 2)对于静态电流相对较低且高达6.5V 的器件、我建议使用2x2封装选项中的 TPS706。  

      TPS7A02 TPS706
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.2. 0.15
    输入电压(最大值)(V) 6. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.5 2.7.
    输出电压(最大值)(V) 5. 3.3.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 1.2.
    固定输出选项(V) 1、1.2、1.5、1.75、1.8、 1.85、2、2.2、2.3、2.5、 2.8、3、3.1、3.3、3.6 1.2、1.5、1.8、2.5、2.8、 3、3.3
    使能 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 35. 30
    噪声(uVrms) 130 190
    精度(%) 1.5 2.
    VDO (典型值)(mV) 205. 245.
    Iq (典型值)(mA) 0.000025 0.001.
    热阻 θJA (°C/W) 179.1 73.
    最小封装面积(mm2) 0.49. 4.
    封装类型 DSBGA、SOT-23、X2SON SOT-23、WSON

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    感谢您的回答。 无论电压类型如何、我们都看不到 TPS7A02的任何非 P 版本。 是这样吗?  

    TPS706具有非 P 版本、实际上6.5的较高最大输入电压 V 更好。 它还具有更高的 IQ 和更高的截止电压、但它主要是较大的 WSON 封装、这是一个问题。  


    是否有任何没有有源放电的 X2SON 尺寸稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、WOuter、  

    对于 TPS7A02、如果您在产品页面上查看可订购产品、则会看到可订购产品编号中没有 P 的可订购产品。 为了更轻松地实现这一目的、以下可订购产品中提供了非 P 产品。  

    TPS7A0218DBVR 

    TPS7A0222DQNR

    TPS7A0228DBVR

    TPS7A0228DQNR

    TPS7A0233DBVR

    TPS7A02333QNR

    对于 TPS706、它仅提供非 P 版本。 我相信大家都知道这一点、但在检查给定器件的最简单方法不是功能方框图和查找下拉电路。 我们的一些器件未用 P 表示、但具有有源放电功能(下拉网络)。  

    X2SON 中唯一一款 IQ 较低的器件是 TLV707 、它仅高达5.5V。  

      TLV707
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.2.
    输入电压(最大值)(V) 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 2.
    输出电压(最大值)(V) 3.6.
    输出电压(最小值)(V) 0.85
    固定输出选项(V) 0.85、1、1.15、1.35、1.7、 1.8、1.85、2.5、2.6、2.85、 2.9、3、3.1、3.2、3.3、 3.35、3.4、3.6
    使能 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 40
    噪声(uVrms) 45.
    精度(%) 1.5
    VDO (典型值)(mV) 250
    Iq (典型值)(mA) 0.025.
    热阻 θJA (°C/W) 208.
    最小封装面积(mm2) 1
    封装类型 X2SON

    最棒的  

    McKyla