This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有源钳位反激式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131003/active-clamp-flyback

主题中讨论的其他器件:UCC28780UCC28782

您好!

从第5个区域开始(9:43)、钳位电流反向、但缓冲器上的极性不会从第4个区域更改为第5个区域。 电容器电压是否也不应从第5个区域反向到第7个区域?

https://training.ti.com/fundamentals-acf-topology

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    尽管流经钳位电容器的电流在区域5中改变方向、但钳位电容器的电压极性不会改变、因为其电压不会显著下降。  有源钳位电容器上的电压(不是真正的缓冲器)始终接近初级绕组上的反射电压(NPS * Vout)。  

    漏电感(Llk)中的能量将 Cclamp 充电至略高于区域4中的 NPs*Vout、然后 Cclamp 与 Llk 谐振以放电至略低于区域5中的 NPs*Vout。  
    在区域6中、额外的电荷从 Cclamp 中拉出、以建立 ZVS 所需的负电流。  该电荷被下一个周期的区域3中的磁化电感电流替换到 Cclamp 中。   

    总体而言,Cclamp 上的平均电压= NPs*Vout,Cclamp 上的纹波电压与 NPs*Vout 相比很小。   
    基于 V_CLAMP 峰值与初级绕组反射电压(NPs*Vout)之间的电压差、使用 Llk 的 CLAMP 环。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    感谢您的帮助

    对我来说、除了钳位电容器极性反转之外、每一次的操作都很好。 我在这里执行的错误是什么?

    /scs-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/active-clamp-study3.pdf

    /scs-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/active-clamp-study3_2D00_graph.pdf

    我无法在此处添加原始模拟文件,如果您可以共享您的电子邮件,我可以将其发送给您

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    无需发送仿真文件。   

    原理图 pdf 显示您以开环方式运行功率级。
    顶部 FET 的导通时间比需要长得多、并且完全耗尽了钳位电容器。   
    实际上、它的导通时间很长、Cout 的能量会将其反向充电至-40V。

    下一个周期需要大部分 Lm 磁化电流将 Cclamp 重新充电至 NPs*Vout,然后它才能通过漏电 感将任何能量谐振到次级。   

    从波形线索可以看出、匝数比为9:1或10:1、并且反射电压 (135~150V)几乎是输入电压(44V)的4倍、因此根本无需生成任何负电流即可实现 ZVS。  当 Vreflect > Vbulk 时、ZVS 是自动的。  因此、顶部 FET Vgs 应在钳位谐振结束后立即结束。   

    钳位谐振持续时间为~1us、次级侧的峰值电流为~50mV/5MR =~10Apk、以提供15V/50R = 0.3A 的平均负载。  
    这表明钳位电容器的值看起来相当低、但我不知道0.3A 是最大负载还是一些轻负载条件。   
    因此、根据某些初始设计要求、该值可能是正确的。  

    但是、对于这个特定的线路和负载条件、开关频率和顶部和底部 FET 占空比对于正确的 ACF 运行是不合适的。   
    UCC28780和 UCC28782控制   器会针对不同的条件适当地调整所有时序、前提是元件值是按照数据表中的设计过程设置的。  如果这是轻负载条件、它们将切换到适当的突发模式。

    即使组件正确、开环运行也要求用户在每次线路和/或负载发生变化时根据需要调整所有各种控制时序。  考虑到一个周期内伏秒平衡的时序还必须适应产生负电流和 ZVS 振铃的时序、这并不是一项微不足道的任务。  显示的开关周期约为21us、约为47.6kHz。  对于4.5W 的负载和200uH 的电感、开关频率应高得多、即使输入电压仅为44V。  为了实现正常的 ACF 运行、需要进行大量迭代、以找到底部和顶部 FET 的正确导通时间以及它们下降沿和上升沿之间适当的独立延迟时间。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    谢谢你。 我明白了。   在使用 ACF 的过程中、我需要介绍 UCC28782数据表

    Jacob