This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:TPS23750更换

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23758, TPS23753A, LM5070, LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131246/tps23750-tps23750-replacement

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS23758TPS23753ALM5070LM5071

您好!

我一直在使用 TPS23750设计5V 电源的产品、但意识到电源问题和 EOL 的可能性使这成为一个不明智的选择。 有人能否建议合适 的替代产品、最好是使用类似拓扑且更易于使用的产品? 这是一个低功耗应用、因此13W 额定值就足够了。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    TPS23750是较旧的一代器件。 我建议使用 TPS23758。 TPS23753A 也足以满足此应用的需求。  

    TPS23753A 和 TPS23758之间的差异主要分别针对次级侧或初级侧调节进行优化。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。 您是否有这些器件的应用手册和/或设计指南的链接?

    此致

    Julian Hiorns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    所有已发布的应用手册和设计指南均可在产品页面的"技术文档"下找到。 我将在下面链接产品页面。

    TPS23758

    TPS23753A

    非常尊重、  

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最善良的人;感谢您的帮助。

    最好的 rgds

    Julian Hiorns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管...遗憾的是、两种器件的交货周期都同样"具有挑战性"!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、电源受限、希望将来能有所增加!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在查看 LM5070/71/72。 从表面上看、这些看起来似乎是 合适的。 您对此有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM507x 确实是老牌器件。 这些器件可以满足您的需求、但我们强烈建议您使用较新的器件。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解、但这是一个可用性问题。 TPS 系列中没有一年可用、这是不可行的。 LM5070现货供应、因此我认为这是在此阶段唯一的发展方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM507x 系列可满足您的设计需求、每个系列都具有使器件脱颖而出的优势。 对于13W 应用和反激式拓扑、LM5070和 LM5071将是此处的最佳器件!

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brandon -感谢您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、如果你这么善良、我还有一个问题。 我的应用是5V 隔离式电源、但我看到的所有文档都描述了3V3隔离式电源或5V 非隔离式电源。 这是有特殊原因吗? 我们需要提供一个 USB 端口、因此 必须将其隔离5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    没有特别的理由。 由于这些器件是较旧的一代器件、因此我们不会花费大量时间为这些应用创建参考设计。 我们创建的参考设计通常基于客户的反馈和市场趋势。 这里是谁?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这是保密协议、因为我受 NDA 约束、但我可以告诉您、这是广播行业中的重要参与者。 是否可以获得 有关此设计的一些指导? 我的主要问题是时间-我们远远落后于计划、这一点由于我选择的器件 TPS23750的交货周期突然增加而变得更糟。 我想继续使用 TI 器件、但我没有太多时间做出选择。 请告诉我任何一种方式;我了解您的商业限制!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    是的、我们可以为此提供指导和支持!

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实谢谢! 执行此操作的最有效方法是什么? 我必须更新原理图以适应 器件的变化、但电路拓扑看起来与 TPS23750类似、因此这不会花费很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的 E2E 朋友申请、我已包含我的电子邮件以联系我!

    非常尊重、

    Brandon Beader