This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:需要使用 BQ40z50-R2的 BqUpdater

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131258/bq40z50-r2-need-bqupdater-for-bq40z50-r2-using

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

先生,您好:

您是否有方法比 BqStudio 更快地对.srec 进行编程?  

或者、您是否有方法使用升级 BQ40z50-R3的 BqUpdater?

我们确实需要您的帮助和建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    由于不建议将 EV2400和 BQStudio 用于生产用途、我们目前没有更快的工具、因此需要在客户端按照 SLUA801实现闪存流编程。

    此致、

    Wyatt Keller