This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1有一些问题

Guru**** 2599285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126799/bq79616-q1-bq79616-q1-some-question

器件型号:BQ79616-Q1

你(们)好

我的客户有三个问题:

1.对于 BQ79616: BQ79616-Q1菊花链通信应用报告第11页

为什么1-byte=10.3uS? 如何获得10.3uS?

2.在 EVM 原理图中、我们有两个问题:  

2.1 VDD 为何不需要 TVS 二极管? 我的客户使用其他供应商设备需要电视、但我们的设备不需要电视、因此他们想检查原因?

2.2为什么我们在 Q1中选择 BJT 作为电源? 为什么不选择 MOS? 如何选择它以及需要关注哪些规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个字节需要10.3us 来解决通信中的一些延迟。

    2.1您是指 BAT 引脚吗? 原理图中有一个 TVS 二极管从 BAT 到 GND 的占位符占位符。 但是、除非它们涉及瞬态 EMC 测试、否则不需要。

    由于开关 di/dt 和 dv/dt 更小、2.2 BJT 通常更适合 EMI 设计。 对于 NPN 选择、请参阅第3页的 mysecureSW 中的设计建议应用手册。

    谢谢、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个字节需要10.3us 来解决通信中的一些延迟。

    Kimber:那么每个字节都需要10.3us?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.1您是指 BAT 引脚吗? 原理图中有一个 TVS 二极管从 BAT 到 GND 的占位符占位符。 但是、除非它们涉及瞬态 EMC 测试、否则不需要。

    非 BAT 引脚。 VDD 和 AVDD 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、每个字节花费10.3us

    2.1不需要、您无需在 AVDD 上使用 TVS 二极管。 此外、没有 VDD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解决此问题。

    此致、

    泰勒