你(们)好
我的客户有三个问题:
1.对于 BQ79616: BQ79616-Q1菊花链通信应用报告第11页
为什么1-byte=10.3uS? 如何获得10.3uS?
2.在 EVM 原理图中、我们有两个问题:
2.1 VDD 为何不需要 TVS 二极管? 我的客户使用其他供应商设备需要电视、但我们的设备不需要电视、因此他们想检查原因?
2.2为什么我们在 Q1中选择 BJT 作为电源? 为什么不选择 MOS? 如何选择它以及需要关注哪些规格?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户有三个问题:
1.对于 BQ79616: BQ79616-Q1菊花链通信应用报告第11页
为什么1-byte=10.3uS? 如何获得10.3uS?
2.在 EVM 原理图中、我们有两个问题:
2.1 VDD 为何不需要 TVS 二极管? 我的客户使用其他供应商设备需要电视、但我们的设备不需要电视、因此他们想检查原因?
2.2为什么我们在 Q1中选择 BJT 作为电源? 为什么不选择 MOS? 如何选择它以及需要关注哪些规格?

您好!
一个字节需要10.3us 来解决通信中的一些延迟。
2.1您是指 BAT 引脚吗? 原理图中有一个 TVS 二极管从 BAT 到 GND 的占位符占位符。 但是、除非它们涉及瞬态 EMC 测试、否则不需要。
由于开关 di/dt 和 dv/dt 更小、2.2 BJT 通常更适合 EMI 设计。 对于 NPN 选择、请参阅第3页的 mysecureSW 中的设计建议应用手册。
谢谢、
Chase