This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:BQ25731EVM Studio 器件选择

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, BQ25731, USB2ANY, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130946/bq25731evm-bq25731evm-studio-part-selection

器件型号:BQ25731EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25731USB2ANYBQSTUDIOEV2400

您好:

我们得到了 Bq25731EVM。 尝试安装 Battery Charger Studio 软件。 但我在任何地方都看不到 BQ25731器件选择选项。 因为我们现在已经下载了它,所以执行并重新安装是徒劳的。 它是在测试版中吗?

如果在这方面有任何帮助,将不胜感激

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq25730evm-bqz-file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老虎:

    Thnx 的 fil。  

    我们按照 EVM 文档中的说明设置整个链。

    然后单击"Read Register"、我们会得到"Devic e ACK error"

    。 我找不到任何故障排除指南来确定我们为什么会遇到此错误。

    我重新启动了它 HOT (即所有连接都已就位)。

    仍然是器件 ACK 错误

    这是否意味着 PC 未读取 USB2ANY?  PC 是否太慢而无法捕获器件响应? 我认为它们是指 EVM,对吧?

    我们将感谢您提供有关故障排除的任何指南。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老虎:

    Thnx 的 fil。  

    我们按照 EVM 文档中的说明设置整个链。

    然后单击"Read Register"、我们会得到"Devic e ACK error"

    。 我找不到任何故障排除指南来确定我们为什么会遇到此错误。

    我重新启动了它 HOT (即所有连接都已就位)。

    仍然是器件 ACK 错误

    这是否意味着 PC 未读取 USB2ANY?  PC 是否太慢而无法捕获器件响应? 我认为它们是指 EVM,对吧?

    我们将感谢您提供有关故障排除的任何指南。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    如果您使用 USB2ANY、则可以使用 TI 在线 GUI 并与 USB2ANY 通信。  

    https://dev.ti.com/gallery/view/BatteryChargers/ticharger_gui/

    EV2400 与 BQStudio GUI 配对。  

    此致、

    老虎