This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:48V/1600W 的 MOSFET 建议

Guru**** 2577235 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131402/tps23523-mosfet-suggestion-for-48v-1600w

器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT

您好!

我们能否为 Q1使用2个 PSMN3R7-100BSE 并联、为 Q2 (CSD19536KTT)使用另外2个并联 、而不是1PSMN3R7-100BSE Q1和3 Q2 CSD19536KTT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您的联系。 我是否可以知道这样做的原因?  

    请参阅此应用手册、其中介绍了双热插拔栅极驱动器的功能。  

    www.ti.com/.../slvae07.pdf