This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:锂离子电池连接到基于 bq79616-Q1的电路板

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131601/bq79616-q1-li-ion-cell-connection-to-bq79616-q1-based-electronic-board

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

我的客户想要确认器件的相关信息、请参阅下面的详细信息。

我们必须将 基于 bq79616-Q1的 PCB 连接到锂离子棱柱电池。 对于连接到 bq79616-Q1以进行电压测量以及电源和 GND 的端子、是否存在任何顺序的连接。 我们正在寻找一种安全方法来执行这些连接。  继续操作的一种危险方法是 组件 bq79616-Q1的 IT 安全 问题吗? 是否存在销毁或影响其可靠性的风险。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    BQ79616-Q1应该能够承受与电池的任何连接顺序,但是如果您要小心并确保没有危险的方式,那么最安全的方法是从下往上连接电池单元,即电池0、电池1 ... 电池芯16。

    此致、

    维克托。