This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:电流感测电路的精度和 OSC 输出的波形

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131841/ucc28c44-the-accuracy-of-current-sense-circuit-and-the-waveform-of-osc-output

器件型号:UCC28C44

你(们)好

这是来自 GZ 办公室的 Joe FAE、我的帐户是 SAJ。

当使用 UCC28C44构建反激式电路时、FB/COMP/CS 引脚与连接的二极管/比较器和 SR 寄存器一起构建限流控制电路、并承担反馈控制环路的作用。

我们注意到、在反激式电路中应用 UCC28C44时、流经变压器初级侧的电流很小、CS 引脚的输入电压也很小。

有一些问题:

1.如果内部 比较 器是 PWM 比较器 , 则该 比较器的锯齿波在哪里?

2.为什么 RS 寄存器的 SET 引脚上没有连接?

内部比较器的精度水平是多少、如何配置电流感应电阻、如果 CS 的输入电压太小、该器件是否在开环条件下工作?

OSC 的输出波形是正弦波、锯齿波或 方波?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    1) 1)没有内部锯齿波信号。  它必须通过 CS 引脚在外部生成(电流模式)、或通过 RT/CT 引脚生成(电压模式)。

    2) 2) RS 寄存器的 SET 引脚(触发器)来自内部时钟。

    3) 3)如果感测到的电流非常小、只需使用相对较大的外部感测电阻。

    4) 4) OSC 引脚产生锯齿波形。

    此致、

    Eric