请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C44 你(们)好
这是来自 GZ 办公室的 Joe FAE、我的帐户是 SAJ。
当使用 UCC28C44构建反激式电路时、FB/COMP/CS 引脚与连接的二极管/比较器和 SR 寄存器一起构建限流控制电路、并承担反馈控制环路的作用。
我们注意到、在反激式电路中应用 UCC28C44时、流经变压器初级侧的电流很小、CS 引脚的输入电压也很小。
有一些问题:
1.如果内部 比较 器是 PWM 比较器 , 则该 比较器的锯齿波在哪里?
2.为什么 RS 寄存器的 SET 引脚上没有连接?
内部比较器的精度水平是多少、如何配置电流感应电阻、如果 CS 的输入电压太小、该器件是否在开环条件下工作?
OSC 的输出波形是正弦波、锯齿波或 方波?
谢谢!