This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156 SCH 回顾

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131365/lm5156-q1-lm5156-sch-review

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

大家好、

请您帮助查看此信、期待您的回复、 非常感谢。

输入电压:12V

Vo:24V@15W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    感谢您使用 E2E 论坛、请问您的设计的输入电压范围(最小值和最大值)与 FSW 一起是多少?

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    很抱歉、我忘记了这么重要的信息、这是针对汽车中的12V 电池、输入电压:9~16V、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    感谢您对原理图审阅的回复。

    建议耦合电感约为15至10uH、从而产生约50%至60%的纹波、并能够处理额定电流为4A 的电流、饱和电流远高于该电流。

    2.感测电阻远高于建议或建议的值,大约为15m Ω,Rslope 大约为1k Ω。

    3、最小耦合电容值应为1.3uF、因此1uF 似乎比推荐值小一些。

    电容为10uF 的输出电容器将在输出电压上提供大约400mV 的纹波、因此我会在那里添加一些电容器。

    5、输入电压的 UVLO 开启电压为5.9V、UVLO 关闭电压为5.4V。

    6.您可以使用 TI 网站上提供的 LM5155/56 SEPIC 计算器调整补偿环路。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon