This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:此反激式器件的变压器选择

Guru**** 2521200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TIDA-01505, PMP41009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131887/ucc28740-transformer-choice-for-this-flyback

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TIDA-01505PMP41009

您好!

在选择可用于此反激式转换器(UCC28740)的变压器时、我需要一些帮助、该转换器能够将输入电压升高到15V、2A、输入电压为1kV。 WEBENCH 给了我这个变压器。

我想知道、如果我使用这些变压器(ZB1432-CL)或(WA8759)中的任何一个、我的设计是否会产生相同的结果。  

除了我指定的变压器外、请告知我是否可以使用其他变压器。

此致、

Ikenna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、

    感谢您的查询。

    您可以参阅使用 WA8759变压器的 TIDA-01505和用于完成计算的设计指南。 只要您的最小电压也具有类似的规格、您就可以使用此功能。

    由于这种高电压是输入电压、因此我们针对该电压电平的设计有限。 您还可以参阅 PMP41009。 我们没有任何现成的选择。

    您可能需要联系 Wurth、Renco 或 Coilcraft 来构建此定制变压器以满足应用需求。

    此致、

    Harish